从 SE Client 登录到 SE 应用程序

要登录到
FactoryTalk View SE
Client,登录用户必须:
  • 位于
    FactoryTalk View
    Runtime 安全帐户列表中。
  • 可在
    FactoryTalk View SE
    Client 中运行应用程序。
安装
FactoryTalk View SE
软件时,将“所有用户”帐户自动添加到
FactoryTalk View SE
运行时安全用户帐户列表中。这为所有用户提供了在运行时对
FactoryTalk View SE
应用程序的完全访问权限,且不需要登录。
如果已使用 FactoryTalk Security 在 FactoryTalk Directory 的应用程序中应用其他安全设置,则以下任一情况为真时,在启动
FactoryTalk View SE
Client 后将显示“登录”对话框:
  • 未启用单次登录。
  • 启用了单次登录,但是没有用户登录到 Factory Directory,且未将当前 Windows 用户设置为 FactoryTalk Windows 关联用户。
  • 已启用单次登录,但是当前 FactoryTalk Windows 关联用户没有运行
    FactoryTalk View SE
    Client 所需的安全权限。
如果启用了单次登录且已有一个用户登录到 FactoryTalk Directory,则当客户端启动时系统将首先检查用户凭据。如果当前用户位于
FactoryTalk View
运行时安全用户帐户列表中并且已为该用户授予相应的 FactoryTalk Security 权限,则无需再次登录,并且可在不显示“登录”对话框的情况下打开
FactoryTalk View SE
Client。
登录成功后,任何已分配的
FactoryTalk View SE
安全码和已设置的 FactoryTalk Security 权限都将生效。系统将根据分配给登录用户的安全码对从客户端发出的所有命令(包括宏命令)进行检验。
如果尝试登录的用户为 Windows 关联用户,则必须提供域名和用户名;如果 Windows 关联用户与 Windows 桌面用户不在同一域中,则使用以下语法:
domainName\userName
。
如果已启用单次登录,则更改
FactoryTalk View SE
Client 用户不会更改当前登录到 FactoryTalk Directory 的用户。要在当前 Windows 会话期间更改 FactoryTalk 用户,请使用
登录到 FactoryTalk
工具。要打开此工具,请选择
开始
>
Rockwell Software
>
登录到 FactoryTalk
。
有关 FactoryTalk Security 的更多信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
或
FactoryTalk View
Site Edition 用户指南。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal