允许在不出现提示的情况下下载未签名的 CAB 文件

要在打开包含 ActiveX 控件的画面时使客户端自动下载相应控件,必须对 Internet Explorer 选项进行设置,以便每次均可同时下载未签名和已签名的 CAB 文件,而无需显示提示对话框。
要在不出现提示的情况下从本地 Intranet 下载未签名的 CAB 文件:
  1. 在
    Internet Explorer
    中,单击
    工具
    >
    Internet 选项
    。
  2. 在
    安全
    选项卡中,单击区域的
    本地 Intranet
    。
  3. 单击
    自定义级别
    以设置此区域的安全级别。
  4. 在
    安全设置
    对话框中,将
    下载未签名的 ActiveX 控件
    设置为
    启用
    。
  5. 单击
    安全设置
    和
    Internet 选项
    对话框中的
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal