运行 SE Client

FactoryTalk View SE
Client 向导用于运行客户端配置文件,以在将其分配到工作站之前验证配置文件的行为。
要运行客户端文件:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    Client 向导的主页,单击
    运行客户端文件
    。
  2. 在
    选择客户端文件
    页面中,进行以下操作之一:
    • 从最新的客户端文件列表中选择一个文件名。
    • 单击浏览按钮选择文件名,然后单击
      运行
      。
    • 键入完整路径名,然后单击
      运行
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal