多监视器部署

FactoryTalk View SE
支持自动、动态管理 HMI 应用程序画面的多监视器部署。多监视器可为用户提供更多界面,以供基于单个工作站查看过程操作的更多相关信息。
FactoryTalk View SE
多监视器部署具有以下优势:
  • 监视器配置根据各客户端进行定义,并且每个操作员站的配置都不相同。
  • 对于每个 HMI 客户端,客户端配置可支持最多六台监视器的单独配置。
  • HMI 画面可显示在指定的预配置监视器上,或者基于发起请求的相对位置进行动态显示。
  • 应用程序可跨多台监视器。可以轻松地将 HMI 内容从一台监视器拖动到另一台监视器。
要设计用于多监视器部署的应用程序,请在 SE Client 配置文件中启用多监视器选项,并相应地配置各监视器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal