运行多个 SE Client

可以在一台计算机上运行多个
FactoryTalk View SE
Client 窗口。为此,您需要配置客户端并将其 .CLI 文件存储到客户端系统上。借助多个客户端窗口,您可以连接多个应用程序或查看同一网络应用程序或网络分布式应用程序的多个部分。
要运行多个 SE Client:
  1. 在客户端计算机上,针对要运行的每个
    FactoryTalk View SE
    Client,使用
    FactoryTalk View
    Site Edition Client 向导创建客户端配置文件。
  2. 在服务器计算机上,确保配置了
    FactoryTalk View
    应用程序。
  3. 在客户端计算机上,打开
    FactoryTalk View SE
    Client。用户通过身份验证后,会打开在客户端配置文件中指定的初始显示。
  4. 在客户端计算机上,按相同方式打开后续
    FactoryTalk View SE
    Client。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal