高级设置 - 客户端窗口属性

下表显示了页面中的选项。
选项
描述
客户端窗口背景颜色
指定
FactoryTalk View SE
Client 上的背景颜色。单击即可在
调色板
中选择其他所需颜色。
多监视器
如果要在多台监视器上部署 SE Client,请选择此选项。
窗口大小
选择窗口在打开时的大小。
  • 最大化窗口
    如果要在窗口打开时使其最大化,请选择此选项。
  • 以像素为单位指定客户端窗口大小
    如果要在窗口打开时指定其大小,请选择此选项。
    要指定宽度和高度,输入一个介于 10 和 99999 之间的数值。如果输入值大于屏幕分辨率,则将使用分辨率值显示客户端窗口。系统中的所有
    FactoryTalk View SE
    Client 监视器都必须配置有相同的分辨率。
  • 允许在运行时调整客户端大小
    如果要在运行时调整窗口大小,请选中此复选框。
显示标题栏
如果要在窗口中显示标题栏,请选中此选项。如果选中该选项并且未指定标题,则将显示
FactoryTalk View SE
Client 的默认标题。
标题栏文本
键入运行时
FactoryTalk View SE
Client 标题栏中将显示的名称。
显示系统菜单和关闭按钮
如果要在标题栏左侧包含控制菜单图标,并在右侧包含关闭按钮,请选中此选项。如果未选中“显示标题栏”,则此选项不可用。
显示最小化/最大化按钮
如果要在标题栏中包含最小化和最大化按钮,请选中此选项。如果未选中“显示标题栏”和“显示系统菜单和关闭按钮”,则此选项不可用。
显示诊断列表
如果要在客户端窗口的底部边沿包含一个栏以显示
FactoryTalk View SE
Client 计算机上系统活动的相关信息,则选择此选项。如果已将信息设置为记录到诊断列表,则 FactoryTalk Diagnostics 将记录此信息。
在运行时,服务器计算机上的 FactoryTalk Diagnostics 将记录由
FactoryTalk View SE
Client 发出并在服务器上处理的所有命令。
允许取消停靠诊断列表
如果要使用户能够取消停靠诊断列表并将其移动到客户端窗口中的任意位置,请选中此选项。
如果选择了
多监视器
,则下表显示相应选项。
选项
描述
以像素为单位指定监视器大小
要指定宽度和高度,输入一个介于 10 和 99999 之间的数值。如果输入值大于屏幕分辨率,则将使用分辨率值显示客户端窗口。系统中的所有
FactoryTalk View SE
Client 监视器都必须配置有相同的分辨率。
监视器布局
为计划部署的监视器选择布局。
HMI 服务器
选择客户端将与之相连的 HMI 服务器。
画面名称
为当前监视器键入或选择初始画面。
每个监视器最多可以有五个初始画面。还可以在
启动组件
页面上设置启动宏,以启动多台监视器上的画面(通过使用监视器索引参数)。
画面参数
键入画面打开时将使用的
Display
命令参数。
例如,可以使用其中一个停靠位置参数(
DT
、
DB
、
DL
或
DR
)将画面置于 FactoryTalk View SE Client 窗口的顶部、底部、左侧或右侧边缘。还可以指定
P
后跟参数文件名称,或
T
后跟参数标签列表,来为包含标签占位符的画面提供标签。
监视器
编号
单击计划部署的每个监视器并进行设置。
停靠并最大化单个监视器上的画面
选中此复选框可以执行以下两项操作:
  • 使用
    画面
    命令的停靠位置参数时,画面停靠在单个监视器上而不是多个监视器上。
  • 使用
    画面
    命令的
    /Max
    参数时,停靠的画面在单个监视器上最大化,而不是在多个监视器上最大化。
注意
:选中此复选框后,如果启用了
画面设置
的
在运行时调整为主窗口大小
选项,则画面的标题栏将隐藏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal