对客户端和服务器通信进行故障排除

请遵循以下准则对客户端和服务器通信进行故障排除。
验证客户端和服务器计算机之间的通信
  • 从服务器计算机对客户端计算机执行 ping 命令并从客户端计算机对服务器计算机执行 ping 命令。Ping 是一个文本命令。要使用此命令,请打开“命令提示符”窗口,键入
    ping [
    computer name
    ]
    ,其中
    computer name
    是试图联系的计算机名称。
  • 要验证没有名称解析问题,请从服务器计算机对客户端计算机执行 ping 命令并且从客户端计算机用 IP 地址
    ping [
    IP 地址
    ]
    对服务器计算机运行 ping 命令,其中,
    IP 地址
    是试图联系的计算机的 IP 地址。
验证 IIS
要使用计算机名称执行 ping 命令,必须将主机配置为使用主机名称。若要验证此功能是否正常,请在客户端上打开浏览器,然后键入
http://<
服务器计算机名称
>
。
如果 IIS 正常运行,该操作将打开在服务器上设置 Internet 服务(Internet 信息服务器)时安装的默认 Web 页面。(每台 SE 服务器都需要 IIS。)
如果无法访问该网页,请尝试在 IIS 管理器中重新启动 IIS 服务器。
验证 RSViewSE 站点
从客户端使用浏览器浏览 HMI 服务器,方法:键入
http://<
computer name
>/RSViewSE
,其中
computer name
是服务器计算机的名称。
执行该操作将浏览到使用 HMI 服务器安装的默认网页。
如果客户无法连接到服务器,请确认:
  • 客户端和服务器指向同一个 FactoryTalk Directory。
  • 客户端和服务器版本相同。
进一步排除故障
如果在进行上述检查后客户端仍无法连接到服务器,请在同一台计算机上安装服务器和客户端,并验证 IIS 和 RSViewSE 站点。如果验证结果正常,但在网络上的测试(服务器和客户端位于不同计算机上)失败,则问题出在计算机或网络配置上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal