FactoryTalk View Site Edition

FactoryTalk® View Site Edition (SE)
由多个软件组成,可用于构建自动化应用程序。根据所购买和安装的软件包的不同,可能包含以下一个或多个软件。
  • FactoryTalk View Studio
    FactoryTalk View
    的设计时环境,它提供的编辑器和工具可用于开发和测试网络分布式、网络站点和本地站点人机界面 (Human-Machine Interface, HMI) 应用程序。
    FactoryTalk View Studio
    包含用于创建完整 HMI 应用程序的编辑器和用于测试应用程序的软件。
  • FactoryTalk View SE
    Client
    用于查看使用
    FactoryTalk View Studio
    开发的本地站点、网络站点和网络分布式应用程序并在运行时与之交互。
  • FactoryTalk View SE
    Server
    存储 HMI 工程组件(如图形画面),并通过
    FactoryTalk Directory
    将这些组件用于客户端。该服务器还包含一个标签数据库,可执行报警检测和历史数据管理。
    FactoryTalk View SE
    Server 没有用户界面。完成安装后,该服务器将运行一组无头(无任何用户界面)Windows 服务,以便在客户端发出请求时向其提供信息。它必须安装在要托管 HMI 服务器的所有计算机上。
  • FactoryTalk Directory
    向网络中加入
    FactoryTalk View SE
    应用程序的所有计算机提供服务(如
    FactoryTalk View SE
    服务器或 OPC 服务器)和名称(如区域、标签、图形画面、记录模型等)目录。
  • FactoryTalk Security
    验证用户身份,然后对要求访问启用了 FactoryTalk 的系统的用户请求进行授权。这些安全服务集成在
    FactoryTalk Directory
    中,并作为
    FactoryTalk Services Platform
    的一部分包含于其中。
  • FactoryTalk Administration Console
    配置软件用于设置
    FactoryTalk Directory
    服务。
FactoryTalk View Studio
用于开发
FactoryTalk View SE
应用程序。仅使用
FactoryTalk Administration Console
还原网络分布式应用程序存档和设置计算机帐户(在升级
FactoryTalk Services Platform
后)。
有关还原网络分布式应用程序的信息,请参见《
FactoryTalk View
Site Edition 安装
指南》
中的“部署应用程序”
。
Rockwell Automation
认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal