编辑 SE Client

FactoryTalk View SE
Client 向导用于编辑现有客户端配置文件。可随时单击其他选项卡以编辑该页面上的详细信息。
要编辑 SE Client 文件:
  1. 在主页上,单击
    编辑客户端文件
    。
  2. 在
    选择客户端文件
    页面中,进行以下操作之一:
    • 从最新的客户端文件列表中选择一个文件名。
    • 单击浏览按钮选择文件名,然后单击
      编辑
      。
    • 键入完整路径名称,然后单击
      编辑
      。
  3. 在
    启动组件
    页面上,根据需要编辑设置。
  4. 要编辑以下高级设置,请单击
    高级
    。
    • 客户端窗口属性
    • 安全和调试
    • 导航跟踪、屏幕键盘等其他选项。
  5. 要完成配置,请单击
    保存
    或
    运行
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal