FactoryTalk View SE 命令

当从
FactoryTalk View SE
Client(例如,从一个图形画面)发出某个
FactoryTalk View
命令时,将验证该命令的安全权限,然后再对其进行处理。一些命令在客户端上处于,另一些命令被忽略或发送到 HMI 服务器以供处理。有关详细信息,请参见各命令的帮助。
服务器上的 FactoryTalk Diagnostics 将记录由
FactoryTalk View SE
Client 发出并在 HMI 服务器上处理的所有命令。
如果无法处理某条命令或产生了错误,SE Client 中的 FactoryTalk Diagnostics 将记录错误消息。如果进行了设置,还可能在 SE Client 的诊断列表中显示该消息。
如果从
FactoryTalk View SE
Client 发出了某条将在 HMI 服务器上处理的命令,将在客户端用户上下文中处理该命令。当前登录到服务器的用户的安全权限将无关紧要。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal