FactoryTalk View Site Edition Client 向导

如何打开
FactoryTalk View
Site Edition Client 向导?
要打开
FactoryTalk View
Site Edition Client 向导,请执行以下操作之一:
  • 选择
    开始 > Rockwell Software >
    FactoryTalk View
    Site Edition Client
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,当
    FactoryTalk View SE
    应用程序打开时,从菜单中选择
    工具
    >
    启动 SE Client
    。
FactoryTalk View
Site Edition Client 向导用于创建客户端配置文件、编辑或运行现有客户端配置文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal