设置 HMI 工程文件的备选位置

要在备用服务器计算机上设置 HMI 工程文件,请先确保已在计算机上安装 Microsoft Internet Information Services (IIS) 和
FactoryTalk View SE
Server 软件。如果需要安装软件,请参见《
FactoryTalk View
Site Edition 安装指南》。
确定安装了所需软件之后,请在备用服务器计算机上设置 HMI 工程文件的位置,在 HMI 服务器计算机上备份工程文件并将其复制到备用服务器计算机上。
要设置 HMI 工程文件的备选位置:
  1. 在备用服务器计算机的 Windows 资源管理器中,创建一个名为
    Proxy
    的文件夹。该文件夹应存储在
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\Proxy
    中。
  2. 在桌面上,右键单击
    计算机
    图标,然后单击
    管理
    。如果此图标未在桌面上显示,请使用
    个性化
    进行添加。
  3. 在
    计算机管理
    窗口中,双击
    服务和应用程序
    ,然后单击
    Internet 信息服务 (IIS) 管理器
    。
  4. 在
    连接
    窗口中,依次双击计算机图标和
    站点
    以显示
    默认网站
    。
  5. 右键单击
    默认网站
    ,然后单击
    添加虚拟目录
    。
  6. 在
    添加虚拟目录
    对话框的
    别名
    字段中,键入
    RSViewSE_Proxy
    ,然后单击浏览按钮
    (...)
    转至之前创建的
    Proxy
    路径。
  7. 单击
    确定
    关闭对话框,然后关闭
    计算机管理
    窗口。
  8. 在 Windows 资源管理器中,导航到
    Proxy
    文件夹并右键单击该文件夹。在
    代理属性
    对话框的
    安全
    选项卡中,确保已为下列用户或组授予了完全控制权限。有关管理权限的说明,请参见 Microsoft 帮助。
    • IUSR
    • 交互式
    • 本地服务
    • 系统
  9. 完成后,单击
    确定
    关闭
    代理属性
    对话框。
  10. 在 Windows 资源管理器的
    Proxy
    文件夹下,创建以下子文件夹:
    \<HMIServerName>\RSViewSE
    其中,
    <HMIServerName>
    为 HMI 服务器计算机的名称。
  11. 在 HMI 服务器计算机上,选择 Windows 中的
    开始 > Rockwell Software > HMI 服务器备份与还原
    以打开此工具。
  12. 使用
    HMI 服务器备份与还原
    工具选择并创建 HMI 服务器工程文件和文件夹的副本。
  13. 在备用服务器计算机上,使用
    HMI 服务器备份与还原
    工具将 HMI 服务器工程文件和文件夹还原到在步骤 10 中创建的子文件夹。
  14. 如果您要为多台 HMI 服务器创建备选位置,则请针对应用程序中的每台 HMI 服务器重复执行步骤 10 至步骤 12。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal