设置存储画面的版本检查

要在打开包含 ActiveX 控件的画面时使客户端自动下载相应控件,必须对 Internet Explorer 选项进行设置,以便每次均可同时下载未签名和已签名的 CAB 文件,而无需显示提示对话框。
要确保将使用新版本 ActiveX 控件保存的画面发送到 SE Client:
  1. 在 Internet Explorer 中,单击
    工具
    >
    Internet 选项
    。
  2. 在
    常规
    选项卡的
    Internet 临时文件
    框中,单击
    设置
    。
  3. 在
    设置
    对话框中,单击
    每次访问此页时检查
    。
  4. 单击
    设置
    和
    Internet 选项
    对话框中的
    确定
    。
    小贴士:
    在 Internet Explorer 中,如果将选项“检查所存网页的较新版本”设置为“自动”默认设置,Internet Explorer 不会在有可用的新版本时更新 ActiveX 控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal