设置服务器以自动下载 ActiveX 控件

要设置服务器以自动下载 ActiveX 控件,需要创建 CAB 文件,打开画面时,客户端将使用该文件自动安装正确版本的 ActiveX 控件。CAB 文件必须存放在 HMI 服务器的 ActiveXControlSetup 文件夹中,服务器中包含需要相关 ActiveX 控件的画面。
要创建 CAB 文件,可以使用随
FactoryTalk View SE
Server 软件一起安装的 CABARC.exe 程序。
CABARC.exe 程序安装在文件夹
C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ActiveX Control Setup
中。
此目录中还包含以下文件:
  • CABARC.doc - 说明如何使用程序
  • CreatingCabFiles.txt - 提供 CAB 文件创建示例以及必须使用的命名约定
如果装有 Visual Basic 5.0,还可以使用应用程序安装向导来创建 CAB 文件。要执行此操作,请选择“创建 Internet 下载安装程序”选项。对于 Visual Basic 6.0,可使用安装包和部署向导来创建 Internet 安装包。有关详细信息,请参见 Visual Basic 文档。
CAB 文件中可能包含
数字签名
,用于确保在 ActiveX 控件开发公司构建 CAB 文件后,文件不会被更改。此类文件称为
签名
文件。
用户创建的 CAB 文件无需签名,但默认情况下,不会安装没有签名的 CAB 文件。此外,从 Internet 下载已签名的 CAB 文件时,默认设置是在安装之前进行提示。要防止在客户端上出现这些提示,必须更改其 Internet Explorer 设置。有关更多信息,请单击下面的相关主题。
小贴士:
具有包含图形画面的 HMI 服务器的每台计算机均需具有 \ActiveX Control Setup 目录,在该目录中存放包含在画面中的 ActiveX 控件的 CAB 文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal