高级设置 - 安全和调试

下表显示了页面中的选项。
选项
描述
启用自动注销
选择此复选框以开启自动注销功能。
启用自动注销后,当前用户将在经过指定的非活动时间后自动注销。如果指定了
注销
宏,将在发生自动注销时运行该宏。
新用户登录将触发 SE Client 的重新启动,并加载初始画面。如果已将启动宏配置为打开特定画面,则将改为加载该画面。
在
Logout
宏中,
可以配置
Login
命令和
Display
命令,以便在前一个用户注销后,让新用户登录并打开特定画面
。
非活动期
非活动期是指鼠标或键盘处于非活动状态的分钟数,经过该段时间后,客户端将自动注销当前用户。该数字可介于 1 到 99 之间。
以只读方式打开
FactoryTalk View SE
Client
如果要以只读方式打开
FactoryTalk View SE
Client,则选中该复选框。
当以只读模式打开
FactoryTalk View SE
Client 时,用户只能执行读取操作(而不是读取/写入)。这表示以下内容将被禁用:
  • 标签写操作
  • 配方保存
  • 报警汇总所允许的操作
  • 在 HMI 服务器中处理的命令。
除
Download
、
DownloadAll
、
RecipeProDownload
和
RecipeProUpload
外,启用了在客户端上处理的其他命令。
可以使用
Desktop Lock
工具阻止用户重新启动系统或从 SE Client 窗口切换到其他应用程序。
禁止切换到其他应用程序
要阻止用户使用 Windows 热键从客户端窗口切换到其他应用程序,请选中此选项。选中该选项时,用户无法将焦点设置为其他窗口或 Windows 桌面。
允许显示代码调试
选中该复选框以允许用户访问 VBA 代码编辑器。该选项允许用户更改与图形画面相关的显示代码。
提示:
如果启用了代码调试,用户可通过按下 Alt + V 打开 VBA 代码编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal