MQTTConnectOption 对象

MQTTConnectOption 对象包含 MQTT 客户端在创建与代理的连接时需要指定的参数。其中包含多个连接设置和协议要求。您还可以使用“with”方法来指定其他参数。
当 MQTT 客户端需要建立连接时,可以通过 MQTTFactory 方法创建连接选项的实例。
属性
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal