WillMessage 属性

获取遗嘱消息对象。只读。
语法
Set
willMsg
=
connOption
.
WillMessage
其中
willMsg
– 是 MQTTWillMessage 对象的名称或对 MQTTWillMessage 对象求值的表达式。
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
示例
Dim willMsg As MQTTWillMessage Set willMsg = connOption.WillMessage willMsg.PayloadFormat = MqttPayloadCharacter willMsg.contenttype = "String" willMsg.payload = "This is the will message."
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal