CleanSession 属性

这是 MQTT 3.1 版本的属性。获取或设置是否启用清理会话。读/写。布尔型。
语法
connOption
.
CleanSession
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,它将使用其默认值,即
True
,这意味着启用了清理会话。
在与代理建立连接时,客户机可以通过设置 CleanSession 属性的值来启用或禁用持久会话。当此属性设置为 True 时,客户端将显式请求非持久性会话。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal