Version 属性

获取或设置 MQTT 版本。读/写。
语法
connOption
.
Version
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
MqttVersion500
,这意味着 MQTT 协议的版本为 5.0.0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal