Protocol 属性

获取或设置传输协议。读/写。
语法
connOption
.
Protocol
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
MqttProtocolTcp
,这意味着 MQTT 通信将使用 TCP 协议。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal