AllowUntrustedCertificates 属性

获取或设置是否允许不受信任的证书。读/写。布尔型。
语法
connOption
.
AllowUntrustedCertificates
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值
False
,这意味着不允许使用不受信任的证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal