WithWebSocketServer 方法

使用 WebSocket 协议连接到代理。
语法
connOption
.
WithWebSocketServer
(
Host
As String,
Port
As Long,
Path
As String)
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
Host
- 是代理的主机名或地址。
Port
- 是代理的主机端口。
Path
- 是代理的 WebSocket 路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal