UseCertificate 属性

获取或设置证书类型。读/写。
语法
connOption
.
UseCertificate
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
CertificateStore
,表示 MQTT 存储证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal