FileCertificate 属性

获取文件证书。只读。
语法
connOption
.
FileCertificate
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
示例
connOption.FileCertificate.CAfile = "C:\Users\Administrator\Desktop\CA\rootCA.crt" connOption.FileCertificate.ClientFile = "C:\Users\Administrator\Desktop\CA\client.pfx" connOption.FileCertificate.Password = "rockwell"
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal