ClientID 属性

获取或设置客户端 ID。读/写。字符串。
语法
connOption
.
ClientID
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略该属性,SE Client 将自动随机生成以“
SE_
”开头的客户端 ID。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal