TlsProtocols 属性

获取或设置 TLS 版本。读/写。
语法
connOption
.
TlsProtocols
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
TlsProtocolDefault
,表示客户端和服务器支持的最高 TLS 版本。
在 MQTT 通信期间,使用的 TLS 版本在客户端和服务器之间协商。TLS 版本应当是客户端和服务器双方均支持的版本。例如,如果客户端和服务器都支持 TLS 版本 1.2 和 1.3,则将使用版本 1.3 进行通信。如果客户端或服务器仅支持 TLS 版本 1.2,则将使用版本 1.2 进行通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal