KeepAlivePeriod 属性

获取或设置持活时间段。读/写。长整型。
语法
connOption
.
KeepAlivePeriod
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即 60 秒。
当客户端与 MQTT 代理建立连接时,它会协商一个保持活动值,该值是以秒为单位的时间间隔。客户端必须在此时间间隔内至少向代理发送一次 PINGREQ 数据包,以表明自身的在线状态并维持连接处于活动状态。在收到 PINGREQ 数据包后,代理会以 PINGRESP 数据包进行响应,以确认连接仍处于活动状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal