SessionExpiryInterval 属性

获取或设置会话过期间隔。读/写。双精度型。
语法
connOption
.
SessionExpiryInterval
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即 0 秒。
这是客户端在 CONNECT 数据包阶段设置的属性,以秒为单位指定。此属性指示代理保留客户机会话信息的持续时间。如果此间隔设置为零,或者 CONNECT 数据包未指定到期值,那么一旦客户端的网络连接结束,就会立即从代理中删除会话数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal