MQTT 对象

MQTT 对象是 FactoryTalk View SE Client 对象模型的一部分,提供在运行时配置 FactoryTalk View SE 作为 MQTT 订阅者或发布者及其属性的编程功能。
支持的 MQTT 版本为 5.0 和 3.1,支持的协议为 TCP 和不带 TLS 的 WebSocket。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal