AllowPacketFragmentation 属性

获取或设置是否允许数据包分段。读/写。布尔型。
语法
connOption
.
AllowPacketFragmentation
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
True
,这意味着允许数据包分段。
通常,MQTT数据包可以部分发送。但是,并非所有代理(例如 Amazon Web Services)都支持此功能,并且在收到此类数据包时会关闭连接。如果使用此类服务,则必须将该属性设置为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal