MaximumPackageSize 属性

获取或设置最大数据包大小。读/写。长整型。
语法
connOption
.
MaximumPackageSize
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即 256 MB。但是,资源受限的客户端和某些作为边缘网关运行的 MQTT 服务器可能无法处理这种大小的数据包。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal