MQTTFactory 对象

MQTTFactory 对象提供基本的工厂函数来创建各种基本 MQTT 对象(客户端、连接选项、订阅选项等)。这些函数必须通过类的实例对象进行调用。
可以使用以下 VBA 代码,通过
Application.CreateMQTT()
创建 MQTTFactory 的实例(例如
MqttFactory
)。
Private MqttFactory As MQTTFactory Set MqttFactory = Application.CreateMQTT()
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal