CleanStart 属性

获取或设置是否启用清理启动。读/写。布尔型。
语法
connOption
.
CleanStart
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,它将使用其默认值
True
,这意味着已启用清理启动。
当 CleanStart 设置为 1 时,客户端和服务器必须放弃所有现有会话并启动新会话。MQTT 3 中的 CleanSession=TRUE 与 MQTT 5 中的 SessionExpiryInterval=0(或不存在)和 CleanStart=true 相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal