WithFileCertificate 方法

使用文件证书连接到代理。
语法
connOption
.
WithFileCertificate
(
CAcert
As String,
ClientCert
As String,
Password
As String)
其中
connOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateConnectOption
创建的 MQTTConnectOption 对象。
CAcert
- 是 CA 证书文件的完整路径。
ClientCert
- 是客户端证书文件的完整路径。
仅支持扩展名为
.pfx
的客户端证书。
Password
- 是客户端证书文件的密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal