数据记录模型

在
数据记录模型
编辑器中,可以创建数据记录模型以标识要记录的标签值以及记录时间。在任何给定区域中,数据记录均由 HMI 服务器完成。如果应用程序在某一区域中有多个数据服务器,例如,它还包含一个 OPC 服务器,则所有数据记录仍由 HMI 服务器完成。
数据记录信息可存储在扩展名为
.DAT
的文件集中或存储在兼容 ODBC 的数据库中。
  • 如果使用
    文件集
    存储格式,则标签值会存储在专有格式文件中。可以使用数据网格对象或趋势查看这些文件集的内容。要在趋势中显示历史数据,可将数据记录模型中的标签分配给笔。
  • 如果记录到符合 ODBC 规范的数据库中,则可在趋势中查看数据,并使用第三方符合 ODBC 规范的工具通过数据分析和创建报告。
重要提示: 数据记录模型不支持 LINT 或 ULINT 类型的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal