数据记录文件名称

当系统启动新记录文件时,系统根据文件所包含数据的日期和内容进行命名。文件集以每组三个创建。
文件名的长格式是
YYYY MM DD NNNN <记录文件标识符字符串> <(类型)>
.dat
,其中:
  • YYYY
    是年份
  • MM
    是月份
  • DD
    是日期
  • NNNN
    是顺序文件标识符。此数字指明创建文件的顺序。您每天最多可以有 9999 个文件集。午夜时,顺序以 0000 重新开始。
  • <
    记录文件标识符字符串
    > 是可指定用于帮助标识记录文件的文本字符串。字符串的最大长度为 20 个字符。
  • <(
    类型
    )> 是文件类型。注意,类型是以圆括号括起。文件集包含三种文件类型:标签名称、浮动(适用于模拟量和开关量值)和字符串。
文件名的短形式(8 个字符)是 YYMMDDnz.dbf,其中:
  • YY
    是年份
  • MM
    是月份
  • DD
    是日期
  • n
    文件顺序字母(
    a
    指第一,
    b
    指第二,以此类推),表明创建文件的顺序,每天可能有多达 26 个文件集。午夜时,序列从
    a
    重新开始。
  • <
    记录文件标识符字符串
    > 是可指定用于帮助标识记录文件的文本字符串。字符串的最大长度为 20 个字符。
  • z
    是文件类型:
    t
    指标签名称,
    f
    指浮点型(模拟量和开关量标签),
    s
    指字符串。
如果使用短文件名,您每天可以最多有 26 个文件集。如果已有 26 个文件集,即使发出
DataLogSnapshot
命令,也不会启动任何新文件集。在此情况下,将继续记录到同一文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal