记录信息

HMI 标签数据库不存储实际标签值。而是定义要收集的值。指定的 HMI 服务器存储实际值。关闭此 HMI 服务器时,将清除数值表。要存储历史标签值,请使用 FactoryTalk View 组件:
  • DataLogPro
  • 数据记录模型
这两个数据记录组件提供了一些类似的功能,例如,可以使用趋势或数据网格对象查看这两个组件中存储的历史记录,并且这两个组件都提供了用来触发记录的定期、更改时和根据要求等选项。
除了通用功能外,DataLogPro 还提供重新设计的编辑器,具有更直观的配置,并具有更高的数据记录和访问性能。与将历史数据存储在文件集中或符合 ODBC 规范的数据库中的数据记录模型不同,DataLogPro 将历史数据存储在内置或外部 InfluxDB 中,这样管理时间序列数据的效率更高。
DataLogPro
  • 要记录标签值,可打开
    DataLogPro
    编辑器,在此编辑器中可为记录拖动多个标签,并为每个标签或每个组指定记录属性。
  • DataLogPro+ 会在工程启动时自动开始记录。
  • 在
    DataLogPro
    编辑器中,无需停止数据记录,即可进行联机编辑。
  • 为确保性能,建议每个 HMI 服务器中同时存在的标签记录数不应超过 50000 个。
    记录性能取决于服务器计算机性能。记录的标签越多,消耗的内存和 CPU 就越多。
  • 记录的数据存储在内置或外部 InfluxDB 中。
数据记录模型
  • 要记录标签值,请创建一个数据记录模型并指定要记录的标签。该操作在
    数据记录模型
    编辑器中完成。如果要记录多个标签组的值,必须创建多个数据记录模型。
  • 必须使用上下文菜单或命令来启动数据记录。
  • HMI 服务器一次最多可运行 20 个数据记录模型。一个数据记录模型能记录的最大标签数量是 10,000。数据记录模型中允许用于标签的路径和名称的总字符数和空间为 255。
  • 数据记录信息存储在文件集或符合 ODBC 规范的数据库中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal