“数据记录模型”编辑器 -“记录触发器”选项卡

下表显示了选择
周期性
时选项卡中的选项。
选项
描述
周期性
选择此选项可定期记录标签值。
间隔
键入一个数字并选择时间单位,以指定标签值的记录频率。每当此时间间隔到期时,都会记录所有标签。
  • 数据记录支持的最小扫描速率为 10 毫秒。数据记录器可保证提供的最大精度为 20 毫秒。
  • 无论选择的是 DataStorePlus ActiveX 控件还是数据记录模型,都会为应用程序选择实际的扫描速率。因为网络速度和带宽将确定能够更新标签的速度。
  • 如果需要捕获在 PLC 中以 1 秒为间隔更改的数据,则需要将扫描速率设置为 500 毫秒。这样便可以保证数据捕获精度为 1 秒。本例中,仅可选择内置数据记录。
  • 如果需要捕获在 PLC 中以 5 秒为间隔更改的数据,则需要将扫描速率设置为 2.5 秒左右。这将保证数据捕获精度为 5 秒。在本示例中,可以选择其中之一。
下表显示了选择
更改时
时选项卡中的选项。
选项
描述
更改时
选择此选项可只记录其值发生更改的标签。
使用
更改时
触发可在值更改达到特定百分比后记录标签值。该百分比基于标签的最小值和最大值(或高 EU 和低 EU)。例如,指定 10 意味着只有标签值的更改达到 10% 时才对其进行记录。这仅适用于模拟量 HMI 标签。对于数据服务器标签以及开关量和字符串 HMI 标签(它们没有最小值和最大值属性),系统会记录每次更改。
最大更新速率
单击
秒
列表中的某一项,以选择更新数据记录模型中标签的最大速率。标签更新的默认最快速度是 1 秒。
更改比例
键入触发记录必须达到的标签值更改百分比。零表示记录所有更改。更改百分比可包含小数。
固定记录频率
键入时间并单击时间单位,以指定记录标签值的频率,即使没有发生任何更改也是如此。固定记录频率确保记录文件中的数据是最新的。固定记录频率速率必须等于或大于更新速率。
如果不希望使用固定记录频率,请将其指定为 0。只有标签值发生更改时才会对其进行记录。
下表显示了选择
根据要求
时选项卡中的选项。
选项
描述
根据要求
选择此选项可在发出 FactoryTalk View 命令
DataLogSnapshot
时记录标签值。
能发出其他 FactoryTalk View 命令和宏的地方都能发出此命令。例如,可在命令行中键入此命令,或将其指定为事件操作。如果指定
周期性
或
更改时
,则在合适的时候您也仍然可以使用
根据要求
记录。
最大更新速率
单击
秒
列表中的某一项,以选择更新数据记录模型中标签的最大速率。标签更新的默认最快速度是 1 秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal