设置数据记录文件管理

文件管理
选项卡用于指定创建新文件和删除旧文件的时间。
文件集
格式文件以每组三个的形式创建。数据记录文件由系统自动命名。
要设置数据记录文件管理
  1. 在
    数据记录模型
    编辑器中,单击
    文件管理
    选项卡。
  2. 如果使用
    文件集
    存储格式:
    • 在
      启动新文件
      区域中,指定发生特定事件时启动新文件的方式。
    • 在
      删除最旧的文件
      区域中,指定如何根据需要删除旧数据记录文件。
  3. 如果使用
    ODBC 数据库
    存储格式,则指定如何清除 ODBC 数据库中最旧的记录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal