使用 ODBC 数据源

可以选择将数据记录到 ODBC 数据库中的表,例如 Microsoft SQL Server(已全面测试)、Microsoft Access 或 Oracle。ODBC 备份文件存储为二进制文件,您无法查看。
当使用 ODBC 数据源时,ODBC 数据源不能与 HMI 工程具有相同的名称,并且必须是
系统
或
文件 ODBC
数据源。对于 SQL Server 数据源,Windows 身份验证和 SQL Server 用户 ID 和密码均受支持。
如果要使用 ODBC 数据表,必须首先在将运行数据记录器的计算机上创建数据源。
为此,可以单击
设置
选项卡的
ODBC 数据源
字段旁边的浏览按钮 (...),也可以使用位于
控制面板
>
管理工具
>
数据源 (ODBC)
中的 Microsoft ODBC 数据源管理器。
当保存使用 ODBC 存储格式的数据记录模型时,如果 ODBC 表中的字段未使用记录 FactoryTalk View 数据所需的顺序或类型时,FactoryTalk View 会通知您。要纠正此问题,按照您所使用工具附带的 ODBC 文档中的说明对表进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal