数据记录文件大小

文件集的大致磁盘使用情况:
  • 索引文件
    用于文件开销的 97 字节,用于文件结束标记的 1 字节,以及用于模型中每个标签的字节
    TagName = 250 字节
    TagIndex = 5 字节
    DeleteFlag = 1 字节
  • 浮点记录文件
    用于文件开销的 289 字节,用于文件结束标记的 1 字节,以及用于模型中每个标签的字节
    Date = 8 字节
    Time = 9 字节
    Millitime = 3 字节
    TagIndex = 5 字节
    Value = 8 字节
    Status = 2 字节
    Marker = 2 字节
    Internal = 4 字节
    DeleteFlag = 1 字节
  • 字符串记录文件
    用于文件开销的 257 字节,用于文件结束标记的 1 字节,以及用于模型中每个标签的字节
    Date = 8 字节
    Time = 9 字节
    Millitime = 3 字节
    TagIndex = 5 字节
    Value = 82 字节 此字段在数据记录模型中进行配置。
    Status = 2 字节
    Marker = 2 字节
    Internal = 4 字节
    DeleteFlag = 1 字节
ODBC 格式文件的大致磁盘使用情况:
  • ODBC 数据记录模型需要与文件集大致相同的磁盘空间,但这取决于所使用的 ODBC 兼容数据库。资源占用会因每个数据库的不同而不同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal