“数据记录模型”编辑器 -“高级配置”选项

下表显示了对话框中的选项。
选项
描述
在试图切换之前缓冲数据的最大时间(分钟)
输入“数据记录”在尝试从主路径切换到辅助路径之前缓冲数据的最长时间。该操作可使“数据记录”在切换到辅助路径之前的一段时间内重新尝试访问主路径。如果指定为零 (0),则一旦主路径变得不可用,将立即进行切换,而不会有数据缓冲。此字段中的默认值为 10 分钟。
缓冲区可容纳 64 Kb 的数据。如果在规定时间内缓冲区已满,并且主路径仍旧不可用,则 FactoryTalk View 会切换到辅助路径。
如果主路径在最大时间前变为可用状态,则 FactoryTalk View 将把缓冲区中的数据记录到主路径,并继续使用主路径。
FactoryTalk View 缓冲数据的时间可能会与规定的时间略有不同,这取决于定期模型的记录频率,或发生事件模型的标签值变化频率。
重新尝试主路径自动切回的频率(分钟)
以分钟为单位指定重新尝试将记录从辅助路径切换回主路径的时间间隔。
如果将此字段设为 0,数据记录将不会自动尝试切换回主路径。此字段中的默认值为 10 分钟。
自动切回所需的最小可用磁盘空间 (MB)
如果使用的是文件集,请指定记录被切换回到主路径之前,主路径中必须具有的最小可用磁盘空间(单位为 MB)。此字段中的值用于防止在磁盘空间不足的情况下来回抖动。此字段中的默认值为 10 MB。单个应用程序所需的空间大小取决于所记录数据的频率和大小。
如果选择
ODBC 数据库
存储格式,则此字段不可用。
FactoryTalk View 不使用此值来触发切换到辅助路径的操作。此值仅用于确定在重试时间结束后是否自动切换回主路径。
注意:
DataLogSwitchBack
命令不检查为文件集存储格式指定的最小磁盘空间是否可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal