设置数据记录目标

路径
选项卡用于设置数据的存储位置。一般情况下,数据将记录到主路径。仅在无法访问主路径的情况下(例如至主路径的网络连接故障或主路径的磁盘空间不足),记录才会切换到辅助路径(前提是已指定了一个辅助路径)。
  • 如果数据记录文件被另一个程序锁定,数据将以
    在试图切换之前缓冲数据的最大时间
    进行缓冲;该时间需要在
    高级配置
    对话框中设置,然后在主路径上创建新的一组文件。如果
    在试图切换之前缓冲数据的最大时间
    设置为 0,则将立即启动一个新文件。如未设置辅助路径,数据缓冲时间将为 10 分钟。
  • 如果模型将数据记录到辅助路径,并且文件被锁定,则行为相同:缓冲数据,然后在指定缓冲时间到期后创建新的文件集。
  • 如果指定自定义路径,请在主 HMI 服务器和备用 HMI 服务器(或文件夹所在的任何其他计算机)上向该文件夹的安全设置中添加用户
    LOCAL SERVICE
    ,并为该用户分配完全控制权限。有关更多说明,请参见知识库文档 ID:BF22544 - HMI 服务器在启动时卡住或未加载。
要设置数据记录目标:
  1. 在
    数据记录模型
    编辑器
    路径
    选项卡的
    主路径
    区域中,指定要存储数据记录文件的主路径。
  2. 在
    辅助路径
    区域中,如果要在无法访问主路径时开启记录到辅助路径功能,请选择
    启用切换到辅助路径
    。
  3. 指定要存储数据记录文件的辅助路径。
  4. 单击“高级”可打开
    高级配置
    对话框,并指定
    切换
    和
    切回
    时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal