“数据记录模型”编辑器 -“文件管理”选项卡

下表显示了在
设置
选项卡中选择
文件集
作为存储格式时选项卡中的选项。
选项
描述
启动新文件
在该区域中,可选择以下方式来启动新文件:定期、在规定时间、在特定事件发生时或者从不。默认为
周期性
/
每天
。
周期性
要在过了一段时间后启动新文件,请选择
周期性
,然后从以下时间段中选择一个:
  • 每小时
    - 整点启动新文件
  • 每天
    - 每天 00:00(午夜之后)启动新文件
  • 每周
    - 每个星期日 00:00(星期六午夜之后)启动新文件
  • 每月
    - 每月第一天的 00:00 启动新文件
在指定时间
要在指定时间后启动新的记录文件,请选择
在指定时间
,然后键入将数据记录到新文件的某个时间或者时间列表。指定时间的间隔必须至少为 5 分钟。使用以下任一选项为每个新时间开始一个新行:
  • 星期
    - 星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五或星期六
  • 日期
    - 1 - 28(文件集不能在每月的 29、30 或 31 日启动)
  • 小时
    - 00:00 - 23:00
  • 分钟
    - :00 - :59
您可以将时间与日期或星期几结合使用。以指示的格式输入时间和日期。请勿使用 Windows 控制面板中“区域设置”规定的时间和日期格式。
发生事件
要在特定事件发生时启动新的记录文件,请选择
发生事件
,然后在“表达式”字段中键入一个将触发启动新文件操作的表达式,或者单击“表达式”按钮以打开“表达式”对话框,并创建一个表达式。
从不
选择
从不
,将所有数据都记录到一个文件集中。
删除最旧的文件
您可以在指定时间段后或在创建指定数量的文件后删除旧的数据记录文件。如果不想自动删除这些文件,则不要选择该复选框。如果同时选中这两个复选框,则会在达到最大时间或最大文件数之后删除文件(以先发生的情况为准)。
达到最长时间后
要在指定期限后删除记录文件集,请选择
达到最长时间后
,键入一个数字,然后选择一段时间。当该天数、星期数或月数时间已过时,将删除较旧的记录文件集。
达到最大文件数后
要在文件达到指定数量后删除最旧的记录文件集,请选择
达到最大文件数后
,并键入一个数字。当前正在记录的文件不包括在这个数字中。例如,如果您指定 10,则任何时候您都可以最多有 11 个数据记录文件集(包括 10 个旧的文件集和一个当前的文件集)。当启动新文件集时(假定有 11 个旧文件集和一个新的当前文件集),系统将删除最旧的文件集。
下表显示了在
设置
选项卡中选择
ODBC 数据库
作为存储格式时选项卡中的选项。
选项
描述
达到最长时间后
选择此复选框,即可在指定时间后清除 ODBC 数据库中最旧的记录,然后键入一个数字,再选择一段时间。当指定时间段过后,如果系统正在运行,则午夜时将删除较旧的记录,否则记录将在记录器下次启动时删除。
此选项会删除记录,但数据库大小保持不变。要压缩该数据库,可使用适用于正在使用的数据库的工具。请参见该信息的数据库软件的文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal