创建数据网格对象

数据网格对象以表格形式显示以下数据:
  • 存储在 SQL Server 中的数据库信息,包括历史报警、数据记录、用户自定义数据库等。
  • 存储在文件集或 DataLogPro 中的数据记录信息。
  • 存储在历史服务器(Historian SE、Historian ME 或 PI Server)中的历史信息。
通过从 SQL Server 数据库的表格或视图、数据记录或者历史服务器中检索数据,数据网格按列显示数据源的字段。每行表示数据源中的一条记录。
在设计时和运行时,可通过以下方式配置对象上显示的数据和对象的外观:
  • 选择 SQL Server 数据库的表格或视图、数据记录或历史服务器。
  • 设置过滤器并对要显示的数据进行分类。
  • 自定义数据网格的外观。
前提
  • 要检索和显示存储在 SQL Server 数据库中的历史数据,可在 FactoryTalk 系统中创建数据库连接。
要创建数据网格对象
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的图形编辑器中,打开一个画面。
  2. 在工具箱上选择
    高级
    >
    数据网格
    。
  3. 在画面中,拖动鼠标绘制数据网格对象画面应有的近似大小。
  4. 在
    数据网格属性
    对话框的
    通用
    选项卡上,选择要在运行时显示的选项。
  5. 选择
    设置
    。
    1. 在
      数据绑定
      选项卡上,配置将要显示在数据网格对象上的数据。
    2. 在
      外观
      选项卡上,配置数据网格对象的外观。
    3. 选择
      确定
      。
  6. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal