“数据记录模型”编辑器

如何打开“数据记录模型”编辑器?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,打开
    数据记录
    文件夹。
  2. 右键单击
    数据记录模型
    图标,然后选择
    新建
    。
    小贴士:
    还可以通过将
    数据记录模型
    编辑器图标拖至 FactoryTalk View Studio 工作区或双击现有“数据记录模型”组件的方式,打开此编辑器。
在
数据记录模型
编辑器中,可以创建相关数据记录模型,用于指定:
  • 要使用的记录文件格式。
  • 存储数据记录文件集的位置(主路径或辅助路径)。
  • 何时创建和删除记录文件。
  • 哪些操作会触发记录。
  • 要记录哪些标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal