示例:记录文件名称

长记录文件的名称为:
2008 10 28 0004 Oven Temperatures (Float).DAT
创建于 2008 年 10 月 28 日。0004 表明这是当天创建的第 4 个文件集。Oven Temperatures 是记录文件标识符字符串,由用户定义,有助于识别数据。(Float) 表示此文件包含作为浮点数字存储的模拟量和/或开关量标签值。
短记录文件的名称为:
081028df.dbf
是与前一个文件同时创建的。即它是在 2008 年 10 月 28 日创建的,是所创建的第四个文件集,包含以浮点数存储的模拟量或开关量标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal