创建数据记录模型

数据记录模型
编辑器用于创建数据记录模型。
小贴士:
要以多种格式使用数据,请为同一组标签定义多个数据记录模型。
要创建数据记录模型:
  1. 在
    数据记录模型
    编辑器的
    设置
    选项卡中,键入描述和记录文件标识符字符串,并选择存储格式。
  2. 在
    路径
    选项卡中,指定记录主要和次要目标的路径。
  3. 在
    文件管理
    选项卡中,指定何时创建和删除文件。
  4. 在
    记录触发器
    选项卡中,指定数据记录的触发方式。
  5. 在
    模型中的标签
    选项卡中,指定将要记录的标签。
  6. 完成后,单击
    确定
    。
  7. 系统提示时,在
    保存
    对话框中键入组件名称,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal