设置数据记录

设置
选项卡用于指定数据记录模型的描述、记录文件标识符字符串和存储格式。
如果要使用 ODBC 数据表,必须首先在将运行数据记录器的计算机上创建数据源。
要设置数据记录信息:
  1. 在
    数据记录模型
    编辑器的
    设置
    选项卡中,键入要创建的数据记录模型的描述。
  2. 如果系统支持长格式文件名,请键入记录文件的标识符字符串。
  3. 选择存储格式。
  4. 如果选择了 ODBC 存储格式,请填入请求的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal