“数据记录模型”编辑器 -“路径”选项卡

下表显示了在
设置
选项卡中选择
文件集
作为存储格式时选项卡中的选项。
选项
描述
主路径
在该区域中,指定要存储数据记录文件的主路径。
相对于工程位置
将记录文件存储在 HMI 工程文件夹中。FactoryTalk View 创建名为 DLGLOG 的文件夹,并建立一个与数据记录模型同名的子文件夹来存储文件。
绝对路径
让您指定特定的路径。如果您键入的路径不存在,FactoryTalk View 则创建该路径。第一次运行数据记录时,FactoryTalk View 创建一个与模型同名的子文件夹来存储文件。
辅助路径
在该区域中,指定辅助路径。
启用切换到辅助路径
选择此选项可开启在主路径无法访问时记录到辅助路径的功能。选择是参照应用程序还是参照绝对路径记录数据,请参见
记录路径
。
高级
单击此选项可打开
高级配置
对话框,并指定
切换
和
切回
时间。
下表显示了在
设置
选项卡中选择
ODBC 数据库
作为存储格式时选项卡中的选项。
选项
描述
启用 ODBC 备份路径
选择此复选框,即可在主路径中 ODBC 数据源或 ODBC 数据库不再可用时设置记录到 ODBC 备份路径。
相对于工程位置
将记录文件存储在 HMI 工程文件夹中。FactoryTalk View 创建名为 DLGLOG 的文件夹,并建立一个与数据记录模型同名的子文件夹来存储文件。
绝对路径
让您指定特定的路径。如果您键入的路径不存在,FactoryTalk View 则创建该路径。第一次运行数据记录时,FactoryTalk View 创建一个与模型同名的子文件夹来存储文件。
高级
单击此选项可打开
高级配置
对话框,并指定
切换
和
切回
时间。
小贴士:
如果工程包含记录到绝对路径的数据记录模型,而且路径由用户手动创建,则需要在主 HMI 服务器和备用 HMI 服务器(或目录所在的其他计算机)的目录安全性中添加用户
本地服务
并为用户分配完全控制权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal